This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:最短导通时间

Guru**** 2523450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816149/tps53353-minimum-on-time

器件型号:TPS53353

大家好、

我的客户正在考虑使用 TPS53353。 您能为以下问题提供帮助吗?

d/s 将 Ton (min)设置为35ns。 您能告诉我 Ton (min)值的精度(min/max)吗?

客户正在考虑将其用作以下条件。

VIN=12V、VOUT=0.85V、FSW=750kHz。 (tON 将为94ns (典型值))。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口-圣

    让我看看我们是否有任何数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口-圣

    我们在最短导通时间内没有任何统计分析。  94 nsec 与35 nsec 典型值相比较大。