This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940电芯电压精度问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816057/bq76940-bq76940-cell-voltage-accuracy-issue

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:EV2400

我设计了一个采用 BQ7694003的电池组。 我  发现 MCU 读取的电压精度为20mV。 但 EV2400的电压精度为6mV。

我知道这意味着我的 BQ76940的精度还可以。 我只是想知道它们的区别是什么。

有人可以帮助我解决这个问题吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Skate、您好!

    使用 EV2400时、最好从 GUI 读取电压读数的原始值、并将其与使用 MCU 读取的值进行比较。 还有一些增益和偏移值必须被读取并用于计算电压。

    EV2400和 MCU 的读数之间实际上应该没有差异。

    此致、

    Matt