This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940电压断开检测延迟

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816060/bq76940-bq76940-voltage-disconnected-detection-delay

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ77915

在运行过程中、断开导线后 AFE BQ76940检测滞后、检测电压需要很长时间。

是否有任何其他方法可以尽快检测断线?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Skate、您好!

    BQ76940没有开路检测功能。 当导线断开时、由于漏电不多、引脚上的电压可能需要一些时间才能变化。 检查导线是否开路的一种方法是打开电池平衡。 在所有电池中循环大约需要250ms、但这会导致电压变化、并导致检测到条件。

    另一个具有开路检测功能的器件是 BQ77915。 您可以考虑将此器件用作次级保护器、尽管它可能因具有与 BQ76940相同的许多故障检测功能而无法满足此要求。

    此致、

    Matt