This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002T:具有 LED 检测信号/双轨5V 输出的 TI 充电器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002T, BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816201/bq2002t-ti-charger-with-led-detected-signal-two-rail-5v-output

器件型号:BQ2002T
主题中讨论的其他器件: BQ24074

大家好、

您能否检查 TI 充电器是否具有满足以下要求的合适解决方案:

5V 输入电压

VOUT_1 (5V/100mA)

VOUT_2 (5V/200mA)

1.指示灯检测到的电池可用容量信号

2、5V 输出双电源轨  

3.用于持续输出电压的电池模式。

此致、

杨菊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisy Yang

    BQ2002T 是一款非常有限的镍氢电池充电器、此充电器需要一个外部电流源来提供充电电流。  "T"型将查找电池温度升高以指示充电完成。  充电期间电池上的额外负载将使检测变得复杂。

    对于锂离子电池、我们还有其他选项、BQ24074在此类应用中可能更好地工作。