This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:TPL7407LPW 的最大额定值

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816265/tpl7407l-maximum-rating-on-tpl7407lpw

器件型号:TPL7407L

您好!

根据数据表、OUT1 ~ 7的额定绝对最大值为42V、漏极电流为600mA。 我是否可以知道是否有与这些条件相关的 durtaion?达到这些值的几微秒是否会被视为 违反了器件的最大额定值?

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、  

    感谢您与 E2E 联系!

    只要您低于数据表第3页指定的绝对最大额定值、您就应该可以。 如果通道达到最大额定值几微秒、则 FET 的热结没有足够的时间上升、这是器件可能发生故障的主要原因。 因此、不应有任何问题。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。