This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918-Q1:关于输入电容器

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816075/tps22918-q1-about-input-capacitor

器件型号:TPS22918-Q1

大家好、

我想确认 TPS22928-Q1数据表中的以下句子。

 

如果在 TPS22928输出之后的另一个器件的输入路径上使用30uF 电容器、输入电容器是否仍应比输出电容器高10倍? 否则、1uF 是否正常? 您能否为这种情况推荐合适的输入电容?

 

9.2.2.1输入电容器(CIN)

限制开关导通至 A 时由瞬态浪涌电流引起的输入电源压降

放电负载电容器或短路时、必须在 VIN 和 GND 之间放置一个电容器。 1 μ F μF

靠近引脚放置的电容器 CIN 通常就足够了。 可以使用较高的 CIN 值来进一步降低

高电流应用期间的压降。 切换重负载时、建议使用

输入电容器比输出电容器高大约10倍、以避免过压降。

谢谢、

Sam Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    输入电容器主要用于保护电源免受大瞬态尖峰的影响。 在大多数用例中、1uF 电容器足以抵消这一偏移。

    我们建议在为电容组等更大的容性负载充电时增大输入电容。 在输出电容为30uF 的情况下、我们认为1uF 的输入电容是可以的。

    请注意、最大限度地减小浪涌电流的另一种方法是使用 CT 引脚增加开关的上升时间。