This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62748:100%占空比模式下的最大电流(适用于基于 LiPo 的应用)

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62748, TPS62840, TPS62808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816145/tps62748-maximum-current-in-100-duty-cycle-mode-for-lipo-based-application

器件型号:TPS62748
主题中讨论的其他器件: TPS62840TPS62808

您好!

我想使用 TPS62748将3.7V 锂聚合物电池稳压至3V。 10µA 消耗的电流最高可达350mA、但大部分处于低功耗模式(μ A)。 在数据表中、低于 Vout+0.7V 时、电流受限、但并未说明使用较低的余量可以实现的电流。 3.2V 输入电压和3V 输出电压下的电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo、

    不、不建议在输入电压接近输出电压时消耗这么大的电流。

    但是、我们最近预览了没有此限制的 TPS62840。  请看一下这个、因为它支持更高的电流和更低的 Iq。  可提供样片和 EVM。  

    我们还有 TPS62808/2、它提供最小的尺寸和更低的 Rdson FET、从而实现更高的电流。