This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:具有高速输出调节功能的可调节降压转换器

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51430, LM61440, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174331/lmr51430-adj-buck-converter-with-high-speed-output-regulation

器件型号:LMR51430
主题中讨论的其他器件: LM61440LM61460

您好!

我正在寻找具有以下规格的降压转换器:

 

VIN= 24V

最大输出电流= 1A

输出电压可调节。 反馈环路用于在运行期间更改输出电压。

VOUT = 2 (尽可能低)至22V

输出阶跃调节 速度(2V 至22V 阶跃、最终值的95%)< 300us

 

我对 LMR51430的固定 PWM 版本进行了一些测试、但转换器 从低输出电压值变为高电压值时、稳压仍然有点慢(大约1ms)、 当 PWM 停止时(即使 是固定的 PWM 版本)、从高输出电压值变为低电压值时更慢、输出电压下降则仅取决于输出 电容值和负载(无反向功率)。

 

您是否有符合我这里规格的 IC?

 

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果从2V-22V 升至300us、则 LMR51430的最大电流能力是固定的、Δ V 为20V、输出电容为22uF*2、因此在300us 内、电流能力至少需要44u*20/300us=3A、但您仍有1A 的额外负载。  因此、在您的应用中、您至少需要选择具有44uF 输出电容器的4A 转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此 ,我建议您尝试使用以2.1Mhz 运行的 LM61440或 LM61460。 了解具有较小输出电容转换器的较高电流是否可以满足您的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回答。 您对 电流能力的看法 是合理的、我将确保将其考虑在内。 不过,我还有几个问题:

    1) 1)  LMR51430的一个问题是、尽管它是同步直流/直流转换器、但当我驱动反馈电阻器以执行输出电压降压时、它不会主动对输出进行放电(功率流反向)。  LM61440是否会有所不同? 这对我来说是一个问题、因为我必须依赖负载(可变)对输出电容器进行放电。  

    2) 2)此处是否可以使用更大的电感器和更小的输出电容器来加快调节速度? 根据我的理解、LM61440可能由于内部补偿而无法正常工作、但另一个直流/直流转换器可能会起作用?

    提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LMR51430和 LM61440具有负过流限制、它将限制放电电流、 LM61460为-3A NOC、有助于生成-1.5A 放电电流。 该值应大于 LMR51430

    2.由于峰值电流额定值是固定的、较大的电感会使 OCP 电流略高、因此快速调节对实现稳压的帮助有限。

    对于较小的输出电容器、建议基于整个系统的稳定性、使用尽可能小的输油电容。  

    谢谢