This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088-Q1:LM25088-Q1设计中 Rramp 的函数和计算

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174439/lm25088-q1-function-and-calculation-of-rramp-in-lm25088-q1-design

器件型号:LM25088-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25088

我想知道以下配置中 Rramp 电阻器的功能。 数据表建议 VOUT>5V 时采用 Rony 斜坡、但我的 VOUT 为5V。 以及为何使用1M 欧姆的电阻器。

Webench 设计链接

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    斜坡可为 LM25088提供超适当的斜率补偿。 如果电路工作时没有问题、我建议您将其保持断开状态。 但是、如果您发现一些不稳定的情况、您可以尝试组装此电阻器以查看稳定性的任何改进。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 但是、为什么使用1M 欧姆的电阻器、为什么将其上拉至 Vcc 而不是 Vin。? 以及 Rramp 如何帮助斜坡补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1M 欧姆可以特权大约7.8uA 额外的斜率补偿(内部为25uA)连接到 Vin 将使 sloep 补偿电流过大。  

    谢谢