This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25985:TPS25985在 EN/UVLO 问题之前开关有效

Guru**** 2510235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174605/tps25985-tps25985-swen-assert-before-than-en-uvlo-question

器件型号:TPS25985

大家好

如果 TPS25985在 EN/UVLO 之前 Swen 有效、是否会导致 序列异常??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gary、

    欢迎使用 E2E!!! 感谢您关注 TPS25985。  

    除非 EN/UVLO 引脚上的电压超过1.2V、否则 Swen 不会变为高电平。 它由内部控制、如下所示。