This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:OVP 阈值电压是多少?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS561201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170453/tps561201-what-is-the-ovp-threshold-voltage

器件型号:TPS561201

大家好、

我的一位客户对 TPS561201 OVP 阈值电压有以下问题。

问: OVP 阈值电压是多少?

客户在器件数据表中找不到电压。
非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我的同事将在下周之前给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、

    您能否向我提供团队有关  OVP 阈值电压的回复?

    谢谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya!

    它没有特定阈值。  

    您可以参考此 TT。

    (+) TPS563201:您能告诉我 TPS563201的 OVP 功能吗? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    非常感谢您的回复。

    下面我可以再问一个问题吗?

    问题1. 当反馈电阻分压器开路或短路时、OVP 功能能否正常工作?
        换言之、 当反馈电阻分压器开路或短路时、VOUT 会发生什么情况?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 FB 短路、它将使脉冲成为最大占空比。

    如果 FB 悬空、则理论上它不能确定、为什么打击器需要浮动 FB。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    非常感谢您的回复、很抱歉我的问题不够。

    客户想知道 当上电阻器或下电阻器作为异常情况打开/短路时、OVP 是否可以工作。
    我知道、如果上电阻器断开或下电阻器短路、器件的占空比将成为最大占空比。 我认为 OVP 在这种情况下不起作用。 我的理解是否正确?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    非常感谢您的回复。

    我可以向您询问有关 UVP 的问题吗?
    在 上侧电阻器断开或下侧电阻器对地短路的情况下、UVP 是否正常工作?
    我认为答案是肯定的。 我的理解是、UVP 在上电阻器开路时序或 下电阻器短路时序为24us 后工作。
    此外、TPS561201 在 UVP 置为有效时序时关断、器件在关断时序的15ms (断续时间)后重新启动。

    我的理解是正确的?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya!

    您提到过电阻器开路、底部电阻器是否仍然存在? 如果是、它的价值是什么? 我可以在我们的工作台上进行测试。

    我很困惑为什么客户总是考虑 FB 分压器的开路、您能告诉我 EE 是什么、客户对电压保护有什么顾虑吗?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    非常感谢您的友好回复、很抱歉让您感到困惑。

    客户认为上电阻器(56k Ω)已断开、存在下电阻器(10k Ω)或存在上电阻器且下电阻器短路(0 Ω)、这是一种异常情况、因为他们希望知道 TPS561201 在异常情况下的行为。

    您能否在工作台上检查 TPS561201的行为?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我的同事稍后会给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、

    非常感谢您的大力支持。
    我期待收到您的回复。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我相信底部电阻器短路情况会导致 UV 和断续、

    关于顶部打开、底部打开1、10公里、它也会显示相同的内容。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    非常感谢您的回复。
    您的回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。