This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:外部控制器是否可以使用 TI 应用报告中的图4电路更改 LM5001输出电压"SLVAEJ4"?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174534/lm5001-can-lm5001-output-voltage-be-changed-by-an-external-controller-using-figure-4-circuit-in-ti-application-report-slvaej4

器件型号:LM5001

大家好、

我的一位客户正在考虑将 LM5001用于他们的新产品。
他们希望使用 LM5001设计可变输出电压电源(PS)。
其目标 PS 规格如下所示。
Vin=5V、Vout=6V~40V、Io=50mA、可变输出电压阶跃=10阶跃、介于6V~40V 之间。
他们找到了以下描述可变输出电压的 TI 应用手册。

应用报告
SLVAEJ4–2019年12月
可调节 VOUT 升压电路的设计
https://www.ti.com/lit/an/slvaej4/slvaej4.pdf

他们目前有以下问题。
Q1、应用手册中的图4是否可应用于 LM5001?
问题2. 如果问题1的答案是肯定的、设计 PS 是否有任何问题?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    是的、这也可以通过 LM5001实现。

    功率级需要针对不同的输出电压(最坏情况)进行尺寸校正。

    并检查所有可能工作模式的补偿。

    此致、

     Stefan