This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:连接风扇的设计风险

Guru**** 2527640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174233/tps25940-q1-design-risk-of-connect-fan

器件型号:TPS25940-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS25940

你(们)好

我的客户希望使用 TPS25940进行风扇保护。

输入电压范围为13.2V~10.8V 12典型值  

输出为12V/1.6A  

因为风扇是电感器负载。 那么、您能否帮助检查是否需要针对电感器负载的特殊设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 ILIM 功能来降低浪涌电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    您可以遵循此器件的一般设计。 我建议在电子保险丝的输出端使用肖特基二极管和 TVS 二极管。 肖特基二极管将保护电子保险丝免受可能高于绝对最小值的负瞬态影响、TVS 二极管将保护电子保险丝免受可能高于 OUT 引脚绝对最大额定值的正瞬态影响。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢你。