This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:轻负载时的效率

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174363/tps61094-efficiency-at-light-load

器件型号:TPS61094

大家好、

 让我来问一个简短的问题。

您是否拥有以下条件下的设计效率数据?

・μ V 输入电压:大约2.5V

・μ V 输出电压:大约3.3V

・Ω 负载:100nA

此致

Tatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsu、

    很抱歉、我们在这种情况下没有效率。 如果客户实际需要、我们可以在 EVM 中进行测试、我们需要首先确保客户的详细要求。

    此致、

    Nathan