This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:改善了无负载纹波峰间性能

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174005/lm5164-improved-no-load-ripple-peak-to-peak-performance

器件型号:LM5164

大家好、

下图是 LM5164在客户应用中的原理图设计。 这些参数基本上是指这个 IC 的演示板、但是在实际测试过程中、空载输出电压波形的波动范围太大。
FB 引脚电压降至1.2V 后、PWM 启动时间似乎过长、输出电压上升得更多、从而导致纹波的峰峰值更大、达到870mV。
与数据表图25相比。 无负载开关波形、电压纹波大得多。
如果负载为1A、则开关节点波形非常稳定、但空载纹波很大、我想向您确认是什么原因导致该纹波。
客户已尝试以下操作:
1.将输入电容增加到4.4uF,无明显变化。
2.将 R253更改为100k、或将 C80更改为1nf、没有变化。
将 C109更改为3.3nF、输出峰峰值可以大幅降低、但该值似乎偏离了我们的理论计算值、1A 的负载不是很稳定。
因此、还请帮助了解是否有任何方法可以改善空载时的峰峰值纹波。

输出电压波形如下、每次 PWM 启动时、输出电压将增加约870mV。 此时、空载输入为55V、输出为12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dillen、您将获得的唯一可测量差异是选择具有 FPWM 的替代器件、或在输出上应用"虚拟负载"以提高有效开关频率。

    在 PFM/SLEEP 模式器件的空载条件下、输出纹波增加是 IQ 降低的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢您的善意回复、在我们的数据表中、无负载条件下的电压纹波约为100mV。 但 ΔV 测试 Δ V = 870mV > 100mV。 您能否向我们提供详细的演示板测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dillen:

    我可以在离线模式下与您讨论。