This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158-Q1:非电源期间的输出 Vload 问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167108/lm5158-q1-question-of-output-vload-during-non-power-supply

器件型号:LM5158-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5158

大家好、TI 团队

我想设计 LM5158升压转换器、我们使用 FET 开/关来控制偏置输入、如下图所示。

我们需要防止必要时为 Vload 提供12V 电压。 因此、我使用来自 MCU 的2种类型使能信号、第一种是偏置电源防止信号、第二种是 UVLO 控制信号。

I)案例1:升压 enable1关闭&&升压 Enable2关闭&&为 PGOOD 提供3.3V 电压

测得的 Vload 为1.12V。

ii)案例2:升压 enable1关闭&&升压 Enable2关闭&& 3.3V 不提供给 PGOOD

测得的 Vload 为0.8V

2级共源共栅中的0.8V 是由 SW 引脚的内部 FET 引起的。

但我不知道为什么在 Cas1中测量1.12V、具体取决于 PGOOD 3.3V 电源。 请告诉我原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haeun、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    测量此值时、输出侧是否有任何负载-我假设没有负载。

    对于所述的情况、我假设 PGOOD 上的电源通过一些泄漏路径(尤其是 ESP 保护电路)为 SW 提供电流路径、该路径将显示为您可以测量的小电压。

    为了避免或再次检查、您可以尝试将上拉电阻器连接到其中一个开关信号或 LM5158的 Vcc 引脚。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,感谢你的答复。

    我不知道将 PGOOD 电压施加到 SW 引脚的封装路径。  我无法在方框图中预测这一点。

    您能解释详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haeun、

    很抱歉、未能理解-我想了解进入输出侧的电压的路径。

    那么、您能告诉我执行这些测量时系统的负载是多少吗?

    我也无法遵循案例2的说明-如果全部关闭、如何才能使输出为0.8V?

    您能否确认该电压在很长一段时间内确实是静态的。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。

    我想这是 MCU 设置的原因。  我正在与 SW 团队一起检查 MCU 端口设置。 然后、我将结果分享给您。 请稍候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我没有像您提到的那样连接负载。  

    我解决了问题。 我发现 PGOOD 线路中通过 MCU 内部上拉线路提供了其他3.3V 上拉电压。 (即使我在硬件电路中断开了3.3V 电源。)

    我猜到 LM5158中提供了 MCU 上拉电压、因此它可以在 Vload 输出线路中测量0.8V 电压。 PGOOD 保护电路可以创建输出路径。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haeun、

    感谢您的更新-很高兴您发现了此问题。

    您能否简单地重新表述您的最后一个问题(或添加工程图)-我不理解这一点。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我在方框图中看不到从 PGOOD 到 BIAS 或 SW 的另一条路径。

    仅提供3.3V PGOOD、而不提供案例1或案例2等偏置电压。 但是、我可以通过 PGOOD 电压测量高于0.8V 的 Vload。

    因此、我猜 PGOOD 引脚似乎通过 LM5158的某些内部电路连接到 BIAS 或 SW。 (例如、IC 保护电路。)

    我想知道我认为是不是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haeun、

    感谢您的澄清-让我检查一下设计。

    2-3天内还会回来的

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haeun、

    很抱歉、回答此问题时出现延迟:

    PGOOD 和 BIAS 之间有一个 ESD 二极管。 如果 PGOOD 高于偏置电压、则该二极管将正向偏置、从而定义具有二极管压降的偏置电压。

    此致、  

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢你的答复。 这让我完全理解。  

    感谢您的善意。