This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:请阐明 EN (引脚13)的操作

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171425/tps62130-please-clarify-en-pin-13-operation

器件型号:TPS62130

EN (引脚13)的数据表说明"尴尬"。  我已经对三 个 TPS62130进行了原型设计、 它们的行为似乎与我对数据表的解释背道而驰。

当 EN 连接至低电平时、 器件加电被禁用。  当 EN 悬空时、芯片继续被禁用。  当 EN 随后被拉为高电平时、芯片被启用、并且保持被永久启用。  使 EN 浮动、然后 再次变为低电平不会禁用该器件。  长时间关闭部件电源不会禁用部件。  芯片 被永久启用、永久启用。  引脚13永久断开连接。

我可以做些什么来系统地使每个部分失效?  还是对数据表的解释有误?  

数据表供参考:

"EN 信号必须从外部设置为高电平或低电平。 kΩ 一个大约400k Ω 的内部下拉电阻器被连接并保持 EN 逻辑低电平、如果最初设定为低电平、然后引脚悬空。 如果引脚设置为高电平、则断开连接。"

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    数据表中 EN 引脚的绝对最大额定值高达 Vin + 0.3V。 如果在 Vin 不存在时应用 EN 引脚、或者如果它超过 Vin + 0.3V、则引脚可能会损坏、从而导致此行为。

    向 Vin 和 EN 引脚施加了什么电压? 您能否验证是否在存在 Vin 之前未应用 EN?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能在创纪录的时间内首次尝试。   我们在实验中错过了该特定限制。  该芯片由线性稳压+5V 供电、在实验室中 EN 被驱动为高电平至+6V。  我们将修复该问题并确认您的诊断。  (幸运的是 、这在设计中没有错过、但仅在实验室设置中错过。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、Michael。 请告诉我这是否解决了问题。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这样。  谢谢!!