This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:10-30V 输入电压->15V @0.25A 负载电流、非隔离式设计

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174792/lm5155-10-30vin----15v-0-25a-load-current-non-isolated-design

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件:TPS552892

哪款器件最适合用于10-30V 输入电压--> 15V @0.25A 负载电流的非隔离式设计?

是否有可用的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    感谢您联系 E2E。

    请参阅 TPS55289(带 I2C)和 TPS552892 (非 I2C 版本)。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    BRS、

    布莱斯