This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503:随时间推移的漂移

Guru**** 2529670 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171455/lmr36503-drift-over-time

器件型号:LMR36503

您好!

我们的客户希望我们分析他的系统随时间变化的精度。 当他使用 MOSFET 作为电流(具有 PWM)时、我们需要知道基准电压(来自 LMR36503)如何随时间(20年)的变化而漂移。

您有这种信息吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们为该器件提供了裸片时基故障率和 FMD: https://www.ti.com/lit/fs/snvaa01/snvaa01.pdf?ts=1668536993139&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMR36503-Q1%253Fdcmp%253Ddsproject%2526hqs%253D

     稳压范围外的 Vout 分布会掩盖潜在的带隙漂移。

    该器件 内核已通过严格的资质认证标准、并采用了尝试和加速器件老化的技术。 针对产品 特性定义了针对 VFB 基准的器件限值。 结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    请帮我解释本文档。 例如、表2-1和2-2:每10^9小时有20次故障? 这意味着什么? 20分多少?

    表3-1:因此60%的故障是"无输出电压"。 测试了多少个? 有多少人没有失败?

    我不确定通过" 调节后输出电压的分布"来理解、在哪里可以看到它?

    谢谢、

    此致、

    Aurelie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurelie、

    所有这些数字都是计算值。

    FIT 是一种数学表达式、通过由技术工艺、封装、芯片面积、功耗等定义的常量进行计算

    每10^9 20 FIT 意味着每10^9运行时间20组件故障。

    裸片时基故障可能包括调节外的 Vout。

    FMD 会分解典型的器件故障模式并将其表示为分布。

    以下是一篇文章、可以更清楚地回答您的问题:

    https://www.ti.com/lit/sloa294

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    我已经深入探究了这一点、现在我更好地理解了这一点。

    不过、还有一些我不理解的东西。 您说过、每10^9 20 FIT 意味着每10^9运行时间20个组件故障。 但有20个呢?

    比如、如果只有20个组件在测试中、那么我们会遇到100%的故障... 你明白我的观点吗?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelie、

    让我们检查一下、稍后再回来。

    宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    小数不适合您、因为您只有20个组件。 通常情况下、您有10^5 个设备在10^4小时(~1年)左右工作、这将导致20个组件故障。  

    您可以在以下链接中找到 FIT 定义:

    MTBF 和 FIT 率估算器

    以下计算器在给定运行时间内转换故障比例和平均故障率 FIT。

    故障比例是指在给定时间内单个单元发生故障的概率或人口比例的预期值。 FIT 是指每10^9个器件小时的故障次数。

    假设为您提供了在 X 小时内运行的大量单元(n)。 在这些 n 个单元中、某个数字(y)出现故障。 此计算器根据该故障率推断时基故障(FIT)。 它将告诉您在给定当前数据集的情况下、每10^9个器件小时可预期的故障次数。