请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 您好的支持团队、
我的客户希望使用低于2.7V 的器件。
在2.45V 至2.7V 的无闪存写入模式下会发生何种限制。
此致、
哇
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的支持团队、
我的客户希望使用低于2.7V 的器件。
在2.45V 至2.7V 的无闪存写入模式下会发生何种限制。
此致、
哇
Shoo 您好!
该监测计还设计用于其他类型的电源、而不仅仅是电池、尤其是1S 应用。 您可以连接升压转换器为系统和监测计供电、我建议始终为此监测计使用至少2S。
在该电压(2.45和2.7V)之间、不应发生闪存写入、这是一个可更改的数据闪存参数、默认设置为2800mV (闪存更新正常电压)如果您尝试测量仪表可能损坏或数据未正确保存、请执行此操作。
此致、
Wyatt Keller