This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:工作电压低于2.7V

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174360/bq35100-the-operation-below-2-7v

器件型号:BQ35100

您好的支持团队、

我的客户希望使用低于2.7V 的器件。

 在2.45V 至2.7V 的无闪存写入模式下会发生何种限制。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo 您好!

    该监测计还设计用于其他类型的电源、而不仅仅是电池、尤其是1S 应用。 您可以连接升压转换器为系统和监测计供电、我建议始终为此监测计使用至少2S。

    在该电压(2.45和2.7V)之间、不应发生闪存写入、这是一个可更改的数据闪存参数、默认设置为2800mV (闪存更新正常电压)如果您尝试测量仪表可能损坏或数据未正确保存、请执行此操作。

    此致、

    Wyatt Keller