This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:适用于此电源开关的分立式解决方案

Guru**** 2515870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167542/tps22965-discrete-solution-for-this-power-switch

器件型号:TPS22965

你(们)好

我们在设计中使用 TPS22965以及 PMIC TPS6521902、如下所示。 我们想知道、我们是否可以使用 TI 的功率 MOSFET 实现分立式解决方案、而不是电源开关。

建议使用合适的 P 沟道 MOSFET 或分立式电路。 我们想知道 当+3.3V 作为输入时、MOSFET 上可能发生的最大压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Premalatha、

    集成电源开关是否有在您的应用中不起作用的原因? 通常、集成解决方案在成本、工程带宽和简单性方面会更好。 这是电源问题还是器件无法正常工作的潜在技术原因?

    我们无法 提供替代设计、因为该器件具有许多复杂性、因此超出了我们提供参考解决方案的范围。 我建议(使用集成器件除外)访问 https://www.ti.com/power-management/mosfets/p-channel-transistors/overview.html 查看 TI 的 P-FET 产品系列 


    Timothy Logan
    应用管理器-电源开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    是的、同意、但我们希望为此电源开关提供一种分立式解决方案。 建议使用合适的功率 MOSFET 作为电源开关 TPS22965的可选替代品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    是的、同意、但我们希望为此电源开关提供一种分立式解决方案。 建议使用合适的功率 MOSFET 作为电源开关 TPS22965的可选替代品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Premalatha、

    我们无法提供使用分立式解决方案替代 TPS22965的参考设计。 建议从下一页中选择合适的 FET:

    https://www.ti.com/power-management/mosfets/p-channel-transistors/overview.html 

    (笑声) 并围绕您的系统设计 FET 以满足您的特定要求。