This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2982:TI 电池保护 IC 推荐查询

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175015/bq2982-ti-battery-protection-ic-recommendation-inquiry

器件型号:BQ2982
主题中讨论的其他器件:BQ77915BQ76952

您好!

我的客户在14节锂离子电池充电模块中使用 S-8209A。

如果有用于1CELL 的 TI 保护器件具有类似功能、请推荐它。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、  

    此处需要注意的器件是具有电池平衡功能的 BQ2920、可通过外部 FET 驱动器堆叠。 这可能适合您吗?  

    最棒的  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复。

    BQ2920x 是用于2CELL 锂离子电池的电池保护器。

    客户要求对单节电池提供产品建议。 是否有适用于单节电池的产品?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我们没有任何器件可满足单节电池所需的确切功能、因为我们的单节电池保护器没有电池平衡选项。

    如果您正在寻找一款能够为客户的14节串联电池应用实现电池平衡和保护的器件、您可以查看 BQ77915、该器件可进行堆叠以满足14节串联电池的要求。 该 IC 还提供 OV/UV 保护、电流保护、电池平衡和其他功能。 您可以在 其产品页面中的数据表中阅读相关内容

    另一个可使用的器 件是 BQ76952、它支持多达16节串联电池、具有大量功能、您可以在产品页面的数据表中阅读这些功能。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon