请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2982 主题中讨论的其他器件:BQ77915、 BQ76952
您好!
我的客户在14节锂离子电池充电模块中使用 S-8209A。
如果有用于1CELL 的 TI 保护器件具有类似功能、请推荐它。
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、JH、
我们没有任何器件可满足单节电池所需的确切功能、因为我们的单节电池保护器没有电池平衡选项。
如果您正在寻找一款能够为客户的14节串联电池应用实现电池平衡和保护的器件、您可以查看 BQ77915、该器件可进行堆叠以满足14节串联电池的要求。 该 IC 还提供 OV/UV 保护、电流保护、电池平衡和其他功能。 您可以在 其产品页面中的数据表中阅读相关内容。
另一个可使用的器 件是 BQ76952、它支持多达16节串联电池、具有大量功能、您可以在产品页面的数据表中阅读这些功能。
此致、
Luis Hernandez Salomon