This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:BT 的双特征结构

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175106/tps23880-dual-signature-structure-for-bt

器件型号:TPS23880

大家好、

我的客户正在研究 TI PSE 解决方案。

TI 为单一特征和双特征检测分离了两个音调。

我是否可以知道决定从 PSE 开始运行哪种类型的方法? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的冯斌:

    对于 TPS23880 4线对配置端口、该器件执行四点检测、然后进行连接检查。 在连接检查期间、探测两个通道以确定负载是单一特征还是双特征。 连接检查后、器件将根据连接检查执行次级四点检测或并行四点检测。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    感谢您的解释。

    您显示的波形似乎表明 PSE 将为双特征和单一特征提供不同的连接检查专利。
    由于我们在连接检查之前不知道 PD 签名状态、因此我们的 PSE 如何知道如何馈送双特征和单特征之间的区别专利。 波形看起来像连接检查结果。 但是、客户想知道 PSE 馈电的信号类型以及 PD 在连接检查期间如何响应将导致该波形。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的冯斌:

    我认为基于数据表中的波形存在一些困惑。 连接检查会探测两个通道以确定它是单一特征还是双特征。 如果器件是单一特征、则在连接检查期间、当探测到两个通道时、将产生干扰并产生无效检测。 对于双特征、如果两个通道同时探测、则两个通道上的检测将有效。 数据表中的波形在顶部显示了成功的单一特征连接检查 、在底部显示了成功的双特征检查。 我还包括了一张发现和序列幻灯片、以增加理解。

     

    非常尊重、

    Brandon Beader