This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:POE 千兆网络变压器能否切换 TD1和 TD4的相应信号?

Guru**** 2315160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175414/tps23754-can-the-poe-gigabit-network-transformer-switch-the-corresponding-signals-of-td1-and-td4

器件型号:TPS23754

POE 千兆网络变压器能否切换 TD1和 TD4的相应信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    感谢您与我们联系!

    对于我来说、从变压器内部的电路来看、数据传输的 TD1和 TD4没有区别、数据发送和接收端位于正确的位置。 从使用成对双绞线的 PoE 角度 来看、请确保 PR12 - PR36和 PR45-PR78是分组的。

    2023年1月17日更新:我们收到您的答复的时间相对较长。 我现在要关闭这个线程。 如果您有其他问题、请打开新主题。

    此致、

    Diang