This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:电池未充电

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174720/bq24600-battery-not-charging

器件型号:bq24600

大家好、团队、

我已使用 bq24600独立充电器为我的12V 3节串联电池充电。

但如果没有电池、充电器将产生12.8V 至12.4V 的电压。

但是、当它连接到电池进行充电时、它不会为电池充电、输入电压会降低、电流消耗很大、因此独立控制器会反复重启。

在此过程中、Stat 引脚持续闪烁。

我已附上原理图。

Viset- 400mV

TS 引脚- 1.6V

我已经连接了带 和不带电池的高侧驱动和低侧栅极信号。

Battery Charger Schematic

以上是电池充电器的原理图

上图用于 viset

上图用于 TS 引脚

上图用于高侧栅极驱动以及无电池的 PH 信号

无电池的低侧驱动

带电池的栅极驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuva、

    LED 闪烁表示"充电暂停、计时器故障、输入过压、电池不存在"。

    下面是对原理图的一些注释:

    R141应为2 Ω 而不是2k Ω。

    C146、C147、C148是输出电容器吗?

    建议对 STAT LED 使用10k Ω 上拉电阻。

    TH_PACK 是否连接到热敏电阻?

    CE 是否连接到任何设备?  MΩ 引脚上有一个内部1k Ω 下拉电阻器、因此如果 CE 悬空、电荷不会开启。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    1) 1) R141中的2K 会影响性能吗? 不为电池充电、这会导致工作台电源的电压电平发生波动?

    2)是的、R146、C147和 C148是 O/P 电容器。

    3) Stat LED 连接到3.3V、而不是直接连接到适配器电源、因此我使用了1K 电阻器。

    4)是否已连接电池组、我已附上该引脚的图像、请检查该引脚。

    5) 5)是 CE 具有上拉电阻、并尝试将其用作电池充电使能引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuva、

    由于这是一个 RC 缓冲器电路、具有不同的 R 值将改变 尖峰频率或振铃行为。 我们强烈建议使用2欧姆电阻器、因为这已在多个 EVM 上使用。

    过载 VREF 可能会停止充电器运行、因此 我建议为 LED 上拉电阻器使用更高的值、以避免 这种情况、但充电器不工作的原因可能是适配器崩溃造成的。 是否有任何其他负载连接到适配器?

    您能否提供输入电压、STAT、PG、VFB、HIDRV、 电池连接时是否为 LODRV、PH? 请 将这些信号(输入电压、STAT、PG、VFB 用于一次捕捉和输入电压、HIDRV、LODRV、PH 用于另一次捕捉)置于同一次捕捉上、以便查看时序。

    由于导致适配器崩溃的原因有多种、您是否还可以提供布局文件?

    此致。