This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:有关 REF (引脚7)上电阻器容差的问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174291/tps2372-question-on-resistor-tolerance-on-ref-pin7

器件型号:TPS2372

我使用 的是我们的合作伙伴公司开发的 PoE PD 模块。

其 PD 接口芯片组为 TPS2372-3、出于某种原因、我正在检查模块的原理图。

数据表显示  、应在 REF 和 VSS 之间连接49.9k Ω 1%电阻器、但实际上是5k Ω 5%电阻器  

已连接。 这会带来不必要的副作用吗?

我们所遇到的症状是、黄色区域的电容器恰好以10%的缺陷率发生故障短路  

在 IQC 期间将 PSE 连接到 DUT 时。

BTW、 在示波器监测时、PSE 提供的 VIN 中没有过压。 测量的最大值

输入电压约为57.2~57.4V。  (供参考、在变压器侧安装了 GDT 以提供浪涌保护)

我正在努力找出根本原因,但还没有线索。

请向您提供建议。

此致/Jaewon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    排印错误

    5k Ω 5%-> 51k Ω 5%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaewon、

    由于美国的感恩节假期、TI E2E 设计支持论坛本周的回复可能会延迟。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Rohit Parashar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaewon、

    感谢您与我们联系!

    关于51k 5%电阻器、我怀疑这会增加振荡器的误差。 例如、某些延迟时序可能具有更大的误差、而自动 MPS 可能具有更大的频率误差。 根据具体设计、这些误差可能会也可能不会导致明显的不必要功能。

    2.关于 黄色区域中的电容器短路故障、是否会使用电压表测量这些电容器的两个端子短路? 是否有电容器损坏导致短路或 PD 损坏?

    此外、C1-C4 2.2uF 陶瓷电容是否在使用? 对于7类情况(基于 R_classA 和 R_ClassB)、建议的大容量电容为68 - 100uF。

    4. 对于7类情况、与 TPS2372-3相比、建议使用 TPS2372-4。 TPS2372-3仅推荐用于0-6类。  与 TPS2372-4相比、TPS2372-3具有(基于典型值的比较):

    1)。 更低的额定功率(51W 至71W)

    2)。 Ω Ω 导通 FET 导通电阻(0.3k Ω 至0.1k Ω)

    3)。 更高的热阻(结壳40.2至38.0°C/W)

    4)。 较低的浪涌电流限制(200mA 至335mA)

    5)。 较低的工作电流限制(1.85A 至2.2A)

    6)。 较低的建议电流(1.2A 至1.85A)

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回到您的上述问题、请参阅以下内容;

    2.  关于 黄色区域中的电容器短路故障、是否会使用电压表测量这些电容器的两个端子短路? 是否有电容器损坏导致短路或 PD 损坏?

    => DMM 测量时电容器的直流电阻为0欧姆。  在许多情况下、大容量电容器发生短路。 使用其中一个 DUT、 在用新电容器替换故障电容器后、我们 向 PD 模块输入52VDC。 然后 PD 控制器 TPS2372-3烧坏、如下图所示。

    此外、C1-C4 2.2uF 陶瓷电容是否在使用? 对于7类情况(基于 R_classA 和 R_ClassB)、建议的大容量电容为68 - 100uF。

    =>是的、它们是 MLCC (X5R、100V)。 R38是 B 类电阻器、其电阻为140欧姆、这意味着7类。 测试时使用6类 PSE。 此电阻是否有可能导致 PD 控制器发生故障?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jaewon、

    感谢您的更新!

    => DMM 测量时电容器的直流电阻为0欧姆。  在许多情况下、大容量电容器发生短路。 使用其中一个 DUT、 在用新电容器替换故障电容器后、我们 向 PD 模块输入52VDC。 然后 PD 控制器 TPS2372-3烧坏、如下图所示。

    =>在您的情况下、我往往会怀疑下游电路存在短路问题。  在未使用的电路板上、移除 CN1和 U6时、您是否仍然可以测量电容器上的短路?

    此外、TPS2372还应具有短路限流和关断功能。 您能否获得与下图类似的波形(在 TPS2372的数据表中)以查看保护功能是否正常?  

    =>是的、它们是 MLCC (X5R、100V)。 R38是 B 类电阻器、其电阻为140欧姆、这意味着7类。 测试时使用6类 PSE。 此电阻是否有可能导致 PD 控制器发生故障?

    =>理论上 它不会导致问题。 使用6类(3类) PSE 时、在您的情况下、PSE 输出功率限制为60W。

    此致、

    Diang