This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:Apollo lake 应用上的 TPS65994

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174924/tps65994ad-tps65994-on-apollo-lake-application

器件型号:TPS65994AD

您好、先生、

 我的客户希望在 IPC 应用程序中启动 Apollo lake 项目、并希望在其中添加 type-c。 您认为 TPS65994AD 或任何 TI PD 控制器是否适合其项目?

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    通常、对于参考设计、我们建议避免进行任何更改。 您知道他们为什么要向其中添加 PD 控制器吗?

    从我看到的东西来看、阿波罗湖适用于 笔记本电脑? 我们对此参考设计不是很熟悉。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

     Apollo Lake 是一种古老的英特尔平台。 我不确定是否有带 PD 的参考设计或阿波罗湖将在 PD 上读取的内容。 如果您没有相关数据、我们将尝试与客户核实 PD 要求。 谢谢。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是的、请联系客户以了解有关 PD 要求的更多信息。 我和团队中的一位工程师交谈、他们似乎不熟悉 Apollo Lake。 我可以尝试看看其他人是否知道。

    谢谢、此致、

    Chris