This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:如何打开和关闭

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173975/tps65910-how-to-turn-on-and-off

器件型号:TPS65910

您好!

我们在具有 AM335X 的 OEM 中使用 TPS65910。 它工作正常、没有任何问题。 在我们的设计中、我们将 PWRHOLD 引脚拉至高电平、以便电路板在通电时接通电源。

但现在我们需要打开/关闭 PMIC。 那么、我们应该如何使用 开关/信号来打开和关闭?  

请向我提供详细信息。

谢谢、此致。

Jibin K Mathai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jibin、您好!

     请按照  此处链接的"AM335x 处理器 TPS65910Ax 用户指南(修订版 F)" 、了解新设计的详细信息。

     基本上、下面复制的2个部分提供了有关如何执行以下操作的详细信息:  

    4.2 INT_STS_REG.PWRON_IT
    按下 PWRON 按钮时触发 INT_STS_REG.PWRON_IT 中断。 如果器件在中
    关闭或睡眠状态、将 PWRON 拉低会生成唤醒事件、并重新初始化资源。

    4.3 INT_STS_REG.PWRON_LP_IT
    INT_STS_REG.PWRON_LP_IT 是 PWRON 长按中断。 该中断是在时生成的
    PWRON 按钮被按下6秒钟。 允许应用处理器2秒钟清除此问题
    在操作被记录为断电事件之前中断。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Phil 的即时响应。

    除了使用按钮之外、还有其他方法吗? 如果我们在从配置中使用 PMIC、那么关闭和打开同一 PMIC 的方法是什么?  

    从板具有 PMIC、AM335X 等 主板将具有打开和关闭从板的控制。 应该怎么做?

    希望您了解我的问题。

    此致、

    Jibin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jibin、您好!  

    由于美国的感恩节假期、我们的 TPS65910x-Q1专家本周已不在办公室。 请预计下周初会有延迟的回复。 提前感谢您的耐心等待。

    此致、

    Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jibin、您好!

      根据您提到 的内容、使用主处理器的 GPO (通用输出)来控制从 PMIC 的 PWRHOLD 引脚是打开/关闭从 PMIC 的最佳方式。

      有关"器件上电/断电使能条件"的更多详细信息、请 参阅此处链接的数据表第47页。

    谢谢!

    Phil