This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420-Q1:LM26420故障系统测试

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175233/lm26420-q1-lm26420-fail-tem-test

器件型号:LM26420-Q1

感谢您的支持

在芯片在低温测试后返回正常温度后、芯片出现故障。

输出电压小于100mV。

SW 与 GND 之间的电阻为5欧姆。

我们猜下 MOS 对地短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    感谢您的提问。

    根据您的观察结果、低侧晶体管似乎与 GND 短路。

    我还有一些问题可以更好地澄清这一问题。

    -这是在两个输出上发生的问题,还是仅在输出1 (而输出2保持工作)上发生的问题?

    - 对于更多的电路板/IC、他们是否遇到了相同的问题?

    -我建议检查运行期间 SW 节点上的最大电压值。 您能否发送 SW 节点(及其最大值)的屏幕截图? 该值是否在低温条件下发生变化?

    谢谢、

    Stefano