This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:空载期间出现问题。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174637/tps563210a-issue-during-no-load

器件型号:TPS563210A

我们在电路板上遇到了一个问题、即使用 LP87334D 作为 PMIC、使用 TPS563210作为前置稳压器。

TPS563210在空载时提供高电压和高纹波。 根据我们的设计、我们知道它将在低于0.25A 负载时进入 Eco-Mode、但即使在这种情况下、转换器也应以更低的开关频率提供稳压输出。 但是、根据 webench 仿真、它显示了1mA 负载的频率可能在2KHz 范围内、但令人惊讶的是、我们得到的频率为21Hz、并且由于纹波非常高、电压将超过6V、这会阻止 LP87334D 加电。 请参阅随附的波形以及原理图。

请在空载期间帮助我们解决此问题。 我认为该转换器不需要最小负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    感谢您的支持!  您能不能帮助捕捉 SW 和 IL 波形吗?

    您能否告诉我为什么添加 C162?

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    您还可以分享您的布局吗?

    您能否帮助测量输出电压纹波的幅度以及输出电压的直流值? 因为从上传的图中可以看出输出电压纹波的幅度并不是很清楚。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 C162电容器后、问题现已得到解决。  

    谢谢