This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561-Q1:SEPIC 12Vnom 输入- 24V PSpice、用于 TI 输出次谐波振荡

Guru**** 2382760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561-Q1, PMP22817
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167937/lm51561-q1-sepic-12vnom-input---24v-pspice-for-ti-output-subharmonic-oscillation

器件型号:LM51561-Q1
主题中讨论的其他器件: PMP22817

我正在使用 LM51561-Q1控制器并按照 SEPIC Excel 工作表计算器设计12V-24V SEPIC。

我知道、由于 D>50%、因此应特别注意电流基准斜率补偿。

我遵循了 Excel 工作表计算器中计算的值、但仿真结果始终显示稳态电感器电流中的欠阻尼振荡。

我甚至在 PMP22817参考设计中仿真了 SEPIC、 仿真结果(随附 pdf)也显示了振荡平均电感器电流。

此行为与 COMP 网络的仿真或计算值有关吗?

e2e.ti.com/.../pmp22817a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否与您共享 Simulation 项目、以便我可以对其进行仿真和检查?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的快速响应。 请查找所附的仿真项目-如果未正确压缩、请告诉我。

    此致、

    Mohammad

    e2e.ti.com/.../PMP22817.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    感谢您的项目、一切正常。

    请允许我2-3天来了解这个- PSpice 仿真需要相当长的时间。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您对此事有什么见解吗?  

    非常感谢、

    Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    很抱歉耽误了很长时间、但这次仿真花费了很长时间。

    您在这里看到的振荡是电感器和耦合电容器的谐振频率。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Stefan。

    这是正常行为吗? 还是应该以某种方式减轻它的影响?

    此致、

    Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    我想与我们的 SEPIC 专家再次核实这一点。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Stefan!

    在我运行的一些电路仿真中、可以通过使用耦合电感器而不是分立式电感器来缓解这种情况。

    我对用于 TI 仿真的 PSpice 的担心是 、这些振荡是不阻尼的(即使我尝试从 TI 参考设计、Webench 或 TI Excel 工作表计算器仿真设计时)。

    此致、

    Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    你是对的-我还获得了这些信息并尝试了仿真。

    如果您使用耦合电感器、则可以消除这种情况。

    这实际上会将能量从一侧推送到另一侧、并且还会产生非常糟糕的效率、但这不是 反馈环路的不稳定。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    在过去 14天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan