This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:4A 流经2A 电路

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171401/lm5022-4a-through-a-2a-circuit

器件型号:LM5022

大家好、团队、

           这是我们在 TI webench 中设计的电路。 它可在高达48V 至54.6V 和2A 的电压下升压。 假设我们从转换器汲取大约4A 的电流、转换器将发出火花并发生故障、尤其是电感器、电容器和 IC

如果发生故障、可能是导致此故障的原因是什么。

e2e.ti.com/.../Boost1-and-Boost2.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    在为该电源加载4A 输出负载时、它将达到峰值电流感测的电流限值(使用电流感测电阻进行测量)。

    如果发生这种情况、电流开关周期将终止、因此电源将无法提供具有所需电压的电流。

    另请参见数据表 :7.3.4电流感应和电流限制

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

               因此、我们使用了上述电路为电池充电。 充电电流为4.5A。 我们闻到了一股轻微的烧焦的气味、然后在我们能够弄清电感器的位置之前、电感器所在的一侧发出了一个火花、电路停止工作。 因此、我们想知道可能发生了什么错误以及确切的位置、以便我们可以替换它

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    首先要检查的是电感器(是否使用了列表中的电感器:SRR1210-220m)、它的饱和电流为4.5A、而4A 时、峰值为4.9A。 此时、电感器将饱和并释放其电感。 它的行为就像一根导线。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

              我将更换电感器并测试电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

             如何测试 LM5022 IC 是否未损坏或烧坏?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    这只能在功能基础上完成、例如观察栅极信号以查看其是否按预期工作。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    在过去12天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan