This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:产品选择

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01423, TL7660, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170471/tl7660-product-selection

器件型号:TL7660
主题中讨论的其他器件:TIDA-01423LM27761

各位专家:

你好。

您能否帮助我选择可通过5V 输入输出-5V 的推荐电荷泵器件?

我看到 的是 TL7660IDR、它是否可用于此转换? 在数据表输出电压与负载电流间的关系图的第5页中、对于输入5V 和输出-5V、他提供0A 电流。

如果没有、您可以推荐吗? 100mA 输出正常。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    对于该电流电平、我认为您需要使用 SMPS。

    您可以从这个开始:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01423

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stefan 的回答。

    您能否确认  进行5V/-5V 转换时 TL7660需要高达多少电流? 此外 、TIDA-01423的输入电压最高仅为4.5V。  

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    您是要获取 TL7660的电源电流还是输出电流。

    输出电流显示在数据表第5页-(输出电压与输出电流间的关系)

    您还可以在数据表中找到电源电流:电气特性

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    为了澄清这一点、对于 0A  输出电流、该器件适用于此类应用(5Vin、-5Vout)?

    此外、 作为替代方案、TPS60402QDBVRQ1是否 可以工作?

    请确认。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    是的、对于小电流、 可以 使用 TL7660。、

     TPS60402QDBVRQ1似乎能够以4.5V 的输出电压驱动60mA

    但我不是该器件的专家。 您可能会打开一个新的线程、询问该设备、以便将其路由到正确的团队。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    可以再为我们提供帮助吗? 我很难选择其他相同的器件、这些器件的输出电流高达20mA、具有-5V 稳压输出(5Vin)。

    有这样的器件吗? 无法从产品系列中找到任何内容、或者我缺失了吗?

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    您可以检查此器件是否符合您的要求:

    LM27761

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    在过去 12天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan