This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:在 Tina TI 使用 UCC28630的反激式转换器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28630, UCC28710, PMP9041, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174509/ucc28630-flyback-converter-using-ucc28630-in-tina-ti

器件型号:UCC28630
主题中讨论的其他器件: UCC28710PMP9041UCC28730

您好!

我想设计一种使用电源的反激式转换器拓扑、该电源可在90V 至265V 范围内提供24V 和2A 输出。 我还看到了 TI 网站上的一些设计、但我没有找到使用 UCC28630的 Tina TI 文件。 请帮助我为指定输出提供高质量的转换器 Tina 文件。 如果您没有 ucc28630、请使用它的替代产品。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    感谢您查询 UCC28630。 我们目前没有基于 UCC2863x 器件的 TINA/SPICE 模型。

    您可以复制此参考设计、该设计基于符合您设计要求的 PMP9041和 UCC28710。

    https://www.ti.com/tool/PMP9041

    您可以在此处下载 SPICE 模型。

    https://www.ti.com/product/UCC28710#design-tools-simulation

    以上只是一个示例。 也可以通过 UCC28730/40等其他 IC 来实现

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈里什!

    我使用参考设计设计设计了电路。 但输出为零、不好。

    请帮助我设计一个可提供24V 直流输出的良好电路  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../FLYBACK-DDD.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    请使用此 TINA 原理图根据您的要求进行修改。

    e2e.ti.com/.../slum539.tsc

    谢谢你  

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的哈里什!

    请不要介意、但我已经根据我的需求进行了包括 ucc28710在内的组件设计、但没有使用。  

    您可以检查我发送给您的上述文件。 我使用了所有这些组件。

    我只需要24V 和2A 直流输出。 这是我的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    电流感应/Rvs1和 Rvs2看起来不错。

    我建议将输出电容增加到600uF。

    然后检查变压器匝数比。  

    考虑增大 CVDD 电容。  

    请尝试使用与上述 PMP9041类似的组件。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会这样做

    是否可以将上述 Webench 设计导出到 Tina TI?

    我在右上角看到了此选项、并尝试多次将文件导出到 Tina TI、但未发生任何情况。 请为我执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您对帮助我并不感兴趣。  

    我告诉您、这些都不适合我。 在向我提出任何建议之前、请检查这是否有效。  

    上述更改对我无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在求解器选项中将积分顺序更改为3、并在 NP=48/NS=12/NB=10匝之前按照建议更改变压器匝数比。 仿真似乎很慢、但可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何更改电路的顺序?

    请您自己执行此操作。

    我非常感谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考下面的屏幕截图以在 TINA 中设置解算器选项。

    Analysis>Options>Integration Order

    谢谢你