This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:升压输出电流

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174481/bq25619-boost-output-current

器件型号:BQ25619

您好!

我想知道升压的最大电流(来自 PMID 引脚)。

此输出是否有电流限制?

谢谢、

莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    请参阅 BQ25619数据表8.3.4电池升压模式运行、PMID 上的最大电流为1A。

    有关输出限制和保护、请参阅升压模式下的8.3.9.2电压和电流监控和升压模式下的8.3.9.3.2热保护。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Ezhao!