This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:BQ25619 VBUS 升压输出和电流限制

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174844/bq25619-bq25619-vbus-boost-output-and-current-limit

器件型号:BQ25619

您好!  

我想澄清以下几点:

在升压模式下、哪个输出电压引脚? PMID 或 VBUS?

2 -升压输出是否具有输出电流限制? 该限制值是多少?

它是可调节的吗?

如果我们要将升压输出加载到1.2A、是否支持该输出?

谢谢、

莱昂纳多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    我刚才回答了你的两个问题。 此主题与之前的问题有关。  

    BQ25619的升压电压位于 PMID 上。

    2.根据规范,BQ25619支持高达1A 的升压电流。 没有可调节的电流限制。  

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ezhao、  

    很抱歉、我的问题中出现了重复。  

    感谢您的回答。

    莱昂纳多。