This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:VBUS 引脚控制

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174477/bq25619-vbus-pin-control

器件型号:BQ25619

您好!  

在我们的设计中、我们计划使用 bq25619的升压功能(来自 PMID 引脚)为子电路供电。

由于功能限制、当升压工作时、我需要断开 VBUS 输入。 我的意思是、我需要避免 VBUS 输入引脚上出现的电压进入充电器(当升压工作时)。  

我是否有任何方法可以在内部控制 VBUS 引脚并将其禁用?  

我可以使用具有使能功能的外部器件、如 FET 或二极管、通过硬件将其断开。 但我想知道我是否可以通过任何寄存器配置将其断开。

谢谢、

莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    VBUS 引脚无法在内部断开。 在升压模式期间、内部 FET Q1关闭、因此 VBUS 引脚上不会出现升压电压。 但是、Q1还具有从 VBUS 到 PMID 的体二极管。 PMID 上可能显示 VBUS 电压(OTG 期间插入适配器)。

    此致、

    Eric   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好,谢谢!