This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:TPS55288QWRPMRQ1与 TPS55288QRPMRQ1

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175173/tps55288-q1-tps55288qwrpmrq1-vs-tps55288qrpmrq1

器件型号:TPS55288-Q1

各位专家:

能否使用  TPS55288QWRPMRQ1 而不是 TPS55288QRPMRQ1?
我们不理解它们的差异。  我们希望收到您的建议/确认。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    感谢您联系 E2E。

     TPS55288QWRPMRQ1是指汽车应用中使用的可湿侧面封装。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bryce、

    那么、我们可以使用 TPS55288QWRPMRQ1 替代 TPS55288QRPMRQ1吗? 请确认是否正常。 谢谢你。

    BRS、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我是否可以询问此替换的背景是什么?

     TPS55288QWRPMRQ1适用于汽车应用、封装为 RPM0026B、请对 不同封装使用相应的封装尺寸。 谢谢。

    BRS、

    布莱斯