This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:最大电流约为20A

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175293/lm25116-about-20a-maximum-current

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件: LM5116

我注意到、在 TI.com 中、LM25116的最大电流为20A。

但我想电流容量取决于 MOSFET 的电流耐受能力。

那么、20A 最大值是 IPEAK 限制的建议最大值、是吗?

您能给我一个关于20A 是如何确定的小指南吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    最大20A 是其驱动能力的主要因素, 当您驱动高电流时,您需要低 Rdson FET,同时低 Rdson FET 将具有高 Qg 和 Qgd,这将需要 LM5116 Vcc 提供的更高驱动电流,而 MOSFET 将具有更高的开关损耗。

    考虑到 MOSFET 的功率损耗和 VCC 电流能力、我们将电流设置为20A、如果您具有良好的散热方式和更低的工作频率、我们还会看到高于20A 的应用。

    谢谢