This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:PFM/SYNC 动态控制

Guru**** 2578265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174591/lm25149-q1-pfm-sync-dynamic-control

器件型号:LM25149-Q1

大家好、

如果 LM25149-Q1在轻负载(DCM)运行时使用 PFM/SYNC 引脚控制即时从二极管仿真模式更改为 FPWM 模式、或者反之、输出行为如何?

我想确保输出电压在模式转换期间保持稳定(无过冲/下冲)。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    这将由 L、Cout 或环路设计确定。 如果环路足够好、则不会出现任何问题。

    宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hingjia–San、

    PFC/SYNC 引脚上是否存在内部上拉或下拉偏置?  

    如果该引脚断开、会发生什么情况?  (从引脚 FMA 开始、它继续正常运行。 这是否意味着保持在 PFM 或 FPWM 模式?)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    让我检查并稍后回复您。

    宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    不是 PFM/SYNC 引脚上的上拉或下拉。 输入是数字逻辑、如果引脚悬空、则不能保证它将处于何种状态。

    宏嘉