This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:为什么没有二极管仿真

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175058/lm5017-why-no-diode-emulation

器件型号:LM5017

大家好、

在数据表中、它显示"此 IC 中没有二极管仿真功能、因此、在轻负载时、电感器电流可能会以负方向斜升。 这会导致转换器在连续导通模式(CCM)下运行、而与输出负载无关。"

我们知道,反向电感器电流会降低转换器的效率,因此我们采用 DCM 模式来提高效率。 那么、我们为什么不向该器件添加二极管仿真呢? 在某些情况下、这样做是否有好处?  

此致、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Victoria、

    LM5017不仅可用作降压转换器、而且是 Flybuck 应用的理想选择、使用降压作为 Fly-buck 的基本要求是降压转换器应允许在小负载下产生负电感器电流。 这将是所述的 DS 中的 CCM。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    我明白了、谢谢! 现在我有一个新问题。 如果只有一个降压转换器不用于隔离 Flybuck 拓扑、是否有必要或应用案例强制其在轻负载下以 CCM 模式运行?  

    此致、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Victoria、

    这取决于您的系统要求、如果您想在不同的输入电压和负载下获得固定频率、 然后、PFWM 模式降压转换器在 CCM 中处于良好的工作状态。与 DCM 相比、这将有利于输出调节和小纹波。另一方面、由于 PFWM 模式的效率较低、并且在轻负载下会损失更多开关损耗、因此会损失一些功率。

    Elena