This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24401:静态电流

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24401, BQ25172, BQ25171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171265/bq24401-quiescent-current

器件型号:BQ24401
主题中讨论的其他器件: BQ25172BQ25171-Q1

您好的支持团队、  

我们的客户希望了解 BQ24401在器件被禁用时的静态电流。

数据表中没有这种数据。

如果您有数据、可以告诉我吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoo、

    感谢您的耐心等待。 BQ24401是一款传统器件、  没有可用于静态电流的数据。 请检查 BQ25171-Q1或 BQ25172是否符合应用要求。 BQ2517x 的静态电流小于1uA。  

    此致、

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ezhao、

    我已经推荐 了 BQ25172

    他们决定使用  BQ25172。

     

    谢谢、