This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:随机电池组关断和 AFE 故障。

Guru**** 2527810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172547/bq76940-random-pack-shut-downs-and-afe-failures

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1EV2400

我们有一个使用 bq7694000和 bq78350-R1芯片组的11s/12S 板。 该板已设置为12S、但可通过跳接 VC12和 VC13并将电池11+连接到堆栈顶部来配置为11S。

有时、电池组会在意外的时间进入关断模式。  11个电池组的情况似乎更常见、但这可能只是随机的。 我们通常可以通过 TS1重新引导它们、它们看起来会正常工作。 有时他们不会保持清醒。 当我能够在电池组的寄存器处获得不会保持唤醒状态的峰值时、我会看到电池5至电池11 (或12) 的读数 为48mV。 对于所有无法恢复的电池组、此读数都非常一致。 我们已经有新的装配体执行此操作、以及 正在使用的具有几个周期的套件。 执行此操作的最新软件包是一个12 S 版本、其中包含3个周期。 电池组在从充电器中取出时关闭。 它具有 LCD 显示屏、因此可以立即注意到它。 该软件包已重新启动、但几秒钟后关闭。  电池5-12报告的电压为48mV。  

我在其他线程上看到、即使 AFE 芯片旨在降低风险、电池连接顺序也会给 AFE 芯片带来压力。 PCB 设置为在组装过程中将预先连接到电池的电池感应连接器插入电路板。 是否可以对具有这种连接类型的芯片施加压力、以便发生延迟故障?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    当您跳线 VC12和 VC13时、是否首先更新 BQ78350-R1中的 AFE 电池映射寄存器? 如果该寄存器设置不正确、BQ78350-R1将在 VC13上看到低电压并触发关断、因为这将低于关断电池电压。

    此外、确保 已启用 PF B 寄存器中的 AFE_XRDY 位已启用。 然后在电池组上的 PF Status 或 PF Alert 寄存器中检查这是否触发、而这些电池组不会恢复。 如果触发此操作、您可以使用此线程来帮助调试此操作: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923907/bq76940-xready-trigger-reason-identify

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 的快速响应。

    当我们组装电池时、跳线在连接电池之前配置为11s 或12S。 该板未编程。 连接电池后、我们会 在 Battery Management Studio 上启动电池并加载正确的电池映射。 我们通常 不会对此编程序列有任何问题。 在极少数情况 下、在寄存器显示屏幕上执行复位后、电路板将允许我们更新数据存储器、然后在电池5-12上显示48mv。

    我们的秘密是电池稍后将自行关断。 我们在简单 地检查观察到的某些数据包上的寄存器以了解不相关的问题时就看到了这一点。 我们执行重新启动的时间减半、它们似乎正常运行。 另一半的寄存器读数损坏。 除了48mV 电池读数外、我们还将看到100+C 的奇数热敏电阻读数

    我将设置 AFE_XRDY 位并查看是否可以再次关闭软件包。

    谢谢、

    Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下几点:

    我们能够让电池组关闭 、并看到 AFE_XRDY 标志。 我按照上面的链接查看了常见原因。 其中一个可能有趣的是"TSN 由于缺少下拉电阻器而在启动时捕获电压"。 我们目前在布局 TS1、TS2和 TS3上有三个热敏电阻。 仅组装 TS1和 TS2。 TS3当前打开、TS3和 VC10X 之间只有4700pF 电容。 "TSN"是指任何还是所有热敏电阻输入?  这会导致我们看到的随机关断的可能性有多大?  

    这是否也会导致 AFE 损坏? 我们的一些包无法恢复。

    我不知道这是否有任何关系、但我们还采用了 SLUA769中讨论的电荷启动电路、以将电池组从关断模式唤醒、因为电路板是不可访问的。 我们将一个脉冲从 pack +传递到100k、并将一个3.3V 保护齐纳二极管传递到接地到 TS1。 它运作良好。 我只想确保这不是问题的促成因素。

    谢谢、

    Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    由于美国的假期、团队大部分时间都是周末、Matt 将返回、并将在下周的星期一之前提供更多反馈!

    很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我们发现、向 TS3添加10k 会使电池组正常通信。  电池电压和温度读数恢复正常。

    要在添加10k 电阻器之前重现原始关断问题、 我们的客户应将电池组插入充电底座、充电底座中的电池组存在(PRES)接地、并且没有连接到电池组+、电池组-或 SMB 触点。 在几个插入周期后、它们可能会使电池组关断。 可以使用上面提到的充电唤醒电路重新打开电池组、并将其连接到 EV2400、其中电压和温度读数仍然损坏。

    在 TS3上添加10k 电阻后、电池组看起来会正常通信。 问题在于、它们仍可能导致电池组在多个插入周期后关闭、进入未连接的充电底座。 在电荷唤醒 脉冲之后、 恢复与正常读数的正常通信。

    我不知道我们是否看到一些 ESD 问题、或 PRES 线路上的毛刺脉冲恰好计时。 我的问题是、AFE 或电量监测计可能以前因配置而损坏?

    谢谢、

    Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    目前、我们的所有员工将于11月24日至11月27日在感恩节休假期间离职。  每个人将于周一11月28日回到办公室、然后您的问题将得到解答。  对于给您带来的不便、我们深表歉意!

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    TS3上缺少10k 下拉电阻可能会导致问题。 有关详细信息、请参阅此较旧的主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923907/bq76940-xready-trigger-reason-identify

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    10k 有效、但我仍然看到问题。

     以前的问题:在 TS3上添加10k 电阻后、电池组看起来在复位后会正常通信。 问题是、在多个插入周期后、我们仍可能导致电池组在未连接的充电底座中关闭(未通电)。 在电荷唤醒 脉冲之后、 恢复与正常读数的正常通信。

    我不知道我们是否会看到一些 ESD 问题、 PRES 线路上的干扰恰好发生、或者引脚接触顺序问题(接地不首先发生等)。 该套件具有20个与弹簧弹簧销连接的垫。 所有这些都几乎同时连接。 Pack Present 连接已连接到固定装置中的接地端。

    我的问题是、上述情况中的一种可能会导致这种情况、或者 AFE 或电量监测计在没有10k 的情况下之前可能因配置而损坏?

    谢谢、

    Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    我不确定。 更换 IC 以验证问题是否仍然存在可能是一种不错的方法。 TS2上是否还有热敏电阻或电阻?

    此致、

    Matt