This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:发出振铃音

Guru**** 2513355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174578/ucc28782-a-ringing-sound-occurs

器件型号:UCC28782

大家好、TI 团队、

启用抖动、 负载变重时发出异常噪声。
异常噪声似乎来自输入/输出陶瓷电容器。
请告诉我为什么即使环路增益良好(无振荡)也会出现音调。
它似乎与 ZVS 调优相关、但振荡频率为150~160 kHz。

另外、请告诉我如何解决该问题。

此致

Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Tetsu-san、  

    请提供有关您的应用和  噪声发生时的工作条件的更多信息。  
    输入电压范围以及最大输出功率和电压是多少?   
    您的电路使用一次谐振还是二次谐振?

    陶瓷电容器产生的可闻噪声来自低于20kHz 的电压的大幅变化。  
    是否可以获取噪声产生的电容器上的电压波形?
    请确定噪声电容器在电路中的位置。   

    在更高的负载和更高的输入电压下可实现开关频率抖动。 其频率为23kHz、因此不应听到它的声音。  
    但是、如果抖动的另一个频率在~20kHz 范围内、则两者之间可能存在可闻拍频。  
    当输入电压非常低(禁用抖动时)时、是否仍会发生噪声?

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    我希望通过电子邮件进行沟通、因为它包含设计信息。

    您可以共享邮件列表吗?

    Tetsu