This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:器件比较表显示了404A、BW OVP 模式=锁存

Guru**** 2380020 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22087
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173965/ucc256404-device-comparision-table-shows-404a-bw-ovp-mode-latch

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:PMP22087

大家好、  

我的客户对 LLC 控制器很感兴趣、LLC 控制器在所有保护状态下都具有 HV 启动和锁存保护、而不仅仅是 BW OVP 模式。

根据最新的数据表、器件比较稳定显示 UCC256404A 具有 HV、BW OVP 模式为闭锁模式。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc256404.pdf?ts=1669186459108&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FUCC256404%252Fpart-details%252FUCC256404ADDBR

另一方面、第7.4.4节"系统状态机"显示所有保护模式都将是1s 重新启动时的故障状态。  

因此,客户的问题是,在404A 上,只有 BW OVP 模式是锁存模式,但其他保护是“重新启动”?

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在美国度假期间、我们将在2011年11月28日之前无法调查此调查。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。  但是、应用工程师将能够在下周查看您的查询。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的。 404A 仅在 BW OVP 情况下具有锁存保护。 在所有其他保护中、控制器将重新启动。

    该系列 器件都没有针对所有保护功能进行闩锁。

    如果您希望在所有保护中实现闩锁、则需要使用外部电路来实现它。

    一个示例是 PMP22087原理图第3页上的未组装电路锁存 OTP 和 OCP (PMP22087原理图(修订版 A))。 您只需要二极管或其他分立式 OVP 电路、这与此电源提示文章类似。

    https://www.eetimes.com/power-tip-38-simple-latch-circuit-protects-power-supplies/

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta  

    非常感谢、这非常有帮助。