This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701:R1电阻器布局指南。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174584/tps74701-layout-guidelines-for-r1-resistor

器件型号:TPS74701

尊敬的 TI 团队:  

今天的问候!

我在设计中使用的是 LDO (TPS74701DRCR)。 在介绍布局指南时、我发现了这样一句话:"为了实现最佳瞬态性能和精度、图25中 R1的顶部应尽可能靠近负载进行连接"。  

据我所知、我认为电压可调节 电阻器应放置在靠近源器件(在我的情况下为 LDO)的位置。 但在这里、数据表建议 将 R1放置在靠近负载的位置(而不是拉电流器件)。  

请帮我解决这个问题。  

谢谢你

Raj Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    建议这样做的原因是、负载实际看到的电压是经过调节的电压。 放置在负载附近的分压器会导致负载上的电压为稳压电压。 如果您将其靠近器件本身放置、这不是问题、但是如果负载远离、则可能会略低于设定点、因为器件会在 FB 节点被接至的点进行调节。

    此致、

    John