This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180EVM:TI-CHARGER-GUI 连接问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25180EVM, BQ27Z746, BQ25180, USB2ANY, EV2400, TI-CHARGER-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175270/bq25180evm-ti-charger-gui-connection-issues

器件型号:BQ25180EVM
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746BQ25180USB2ANYEV2400TI-CHARGER-GUI

您好!

我们最近购买了 BQ25180和 BQ27Z746、并根据 EVM 模块用户指南中推荐的电路将其安装到我们的板上。 这两款器件在默认功能方面都遇到问题、因此我们决定购买每个 EVM 模块及其相关的通信器件、例如用于 BQ27Z746的 EV2400和用于 BQ25180的 USB2ANY。 我将重点介绍 BQ25180EVM。  

TI-CHARGER-GUI 基于网络、因此我启动了软件并下载并安装了所需的浏览器插件和 Windows 下载。  

我将 USB2ANY 插入计算机 USB、它立即开始下载所需的驱动程序、并在计算机设置中显示为外设。  

在 TI-CHARGER-GUI 内部出现初始连接问题后、我还下载了其他 USB2ANY Explorer 软件。

我使用电池(3.85V)为 VBAT 供电、使用实验室工作台电源为 VIN 引脚提供5.1V 电源。  

I2C 上拉跳线在未组装 BQ25180EVM 的情况下出现、当在连接 USB2ANY 的情况下测量 SDA 和 SCL 线路时、电压为0V。 我在 J1接头上添加了一根跳线、I2C 引脚现在通过 VIN 提供的板载3.3V LDO (VIO)上拉至3.3V。

我尝试以多种组合方式连接到该组件、所有这些组合都施加了功率(VBAT 和 VIN 上拉、 VBAT 和 VIN 上拉、没有 I2C 上拉、 VBAT 仅上拉、 VBAT 上拉和 I2C 上拉)。  

每次连接尝试都会在 TI-CHARGER-GUI 的左下角继续显示断开的链接以及"Hardware Not Connected (未连接硬件)"。 无法连接"  

左上角还显示状态为红色和"未连接"。  

单击断开的链接或旁边的向上箭头、然后单击"ti_transport _USB"、结果相同。  

README.MD 文件中的提示指出、如果 VIN 和 VBAT 均未加电、则 GUI 将看不到 EVM、需要在加电后重新启动。  

我已通电、刷新了网络 TI-CHARGER-GUI 并再次启动。 结果相同。  

BQ25180EVM 的 LED 亮起、VIO 上为3.3V、VSYS 为4.5V、因为 VIN=5.1V、SDA 和 SCL 上拉至3.3V、TS/MR 为0.359V、!INT 为3.3V。  

所有跳线(J1、J5、J7和 J10)均已连接。

USB2ANY 绿色指示灯亮起、计算机可以看到它。  

我没有按下 USB2ANY 上的 RESET 按钮、也没有在 BQ25180EVM 上将 TSMR 引脚保持500ms 以上。  

BQ25180EVM 用户指南未介绍如何按任何硬件按钮 启动开发。

请提供您能提供的任何帮助。  

谢谢、  

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:  

    需要使用 Explorer 打开 USB2ANY 并将其设置为 I2C、然后再次更新以与 TI-CHARGER-GUI 兼容。

    谢谢。