This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:SCL 保持低电平

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165273/bq78350-r1-scl-being-held-low

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ769200BQ78350

各位专家:

你好。 向 CX 寻求您对此问题的帮助:

在我们的应用中、我们有一个电路、其中 BQ78350DBT-R1器件和 BQ769200之间的 SCL 最终保持在低电平。 将 MRST 线路拉为低电平后、所有东西都会复位、 我们能够再次进行通信。 我在数据表或论坛中没有看到任何东西可以解释发生这种情况的原因。 请您解释一下为什么会发生这种情况?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我以前没有听说过这种行为。 处于此状态时、您是否能够通过 SMBus 与 BQ78350通信?  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    延迟更新的道歉。 客户创建了新的问题单以继续此讨论。

    要回答您的后续问题:
    当 SMBus 处于此状态时、我们无法与它通信。
    在我们的应用中、我们有一个电路、其中该器件和 BQ769200之间的 SCL 最终保持在低电平。 将 MRST 线路拉至低电平后、一切都会复位、我们能够再次进行通信。 我在数据表或论坛中没有看到任何东西可以解释发生这种情况的原因。 请您解释一下为什么会发生这种情况?

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我不确定这里会发生什么情况、但 MRST 对噪声非常敏感、如数据表中所述(请参阅第11.1节)。

    此致、

    Matt